This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP128A:无连接引脚

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP128A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881242/sn75dp128a-no-connection-pins

器件型号:SN75DP128A

您好、技术支持团队、

未使用的 ML_IN 需要什么端接?

2. AUX 引脚未使用时需要什么端接?

CAD 引脚未使用时需要什么端接?

4.请简要说明 CAD 的功能。

此致、
健弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山光弘

    SN75DP128A 设计用于在差分(DisplayPort)模式和 I2C (DVI、HDMI)模式下支持双向辅助信号的1:2切换。 辅助总线的性能根据所选输出端口的 CAD 引脚的状态进行了优化。 当 CAD 为低电平时、它是差分(DisplayPort)模式。 当 CAD 为高电平时、它是 I2C 模式。

    未使用的 ML_IN、AUX 和 CAD 可在不使用时保持悬空。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢。
    所有问题均已解决!

    此致、
    健弘