This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:设置与 RGMII-SGMII 桥配合使用的 PHY

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900336/dp83867e-setting-up-phy-for-use-with-a-rgmii-sgmii-bridge

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件:DP83869

我有一个 TI83867 PHY、用于连接到 FPGA 结构中实现的 RGMII 至 SGMII 桥。

我这样做的假设是:
-将一个25MHz 时钟输入到 PHY 中。
-将 TX 对从桥接器连接到 SGMII_SIP/SGMII_SIN 引脚
-将 RX 对从桥接器连接到 SGMII_SOP/SGMII_SON 引脚
-由于我要在 FPGA 内部生成 SGMII 参考时钟、因此 SGMII_CoP/SGMII_CON 处于未连接状态
-设置自举以启用 SGMII 模式(LED 0 =>模式2)
-将自动禁用自举设置为0 (RX_CTRL =>模式3)
-将自举设置为 ANEG_SEL = 0以进行1000/100/10操作(LED 1 =>模式0)

如果我有这些条件、我不需要将 MDIO/MDC 连接到 PHY。  (在本例中、MDIO/MDC 与网桥通信。)  

这些假设是否正确?

将 DP83867设置为 SGMII 运行模式时缺少什么?

此致、  

Doug Bailey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    DP83867不能用于 RGMII 至 SGMII 的转换、因为这两种模式都共享引脚。  

    但是、如果您打算这样做、DP83869也能够做到这一点。

    对于 SGMII 操作、您可以参阅 DP83867疑难解答指南、了解如何建立 SGMII 链路。

    http://www.ti.com/lit/an/snla246a/snla246a.pdf?ts=1588014508260

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP83867用作 SGMII PHY。  (SGMII 输入到外部接口。)  该桥在 FPGA 结构中实现、该结构采用 RGMII MAC 并将其转换为驱动至 DP83867的 SGMII。  

    我的问题集中在 DP83867 PHY 是否可以通过 SGMII 链路指示外部连接协商、而无需 MDIO 链路连接到 MAC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug

    对您的问题的误解表示歉意。 正确、您不需要 MDIO、但我们建议您出于任何类型的调试目的使用 MDIO。  

    您的设置假设是正确的、但我对您在 FPGA 上提到的内部时钟有疑问。 FPGA 是否具有传入 SGMII 信号的内部时钟数据恢复功能? 如果没有、则需要使用 COP 和 CON 引脚。  

    谢谢、

    Cecilia