This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:有关 TCA9517ADGKR 的详细信息

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899608/tca9517a-tca9517adgkr-details-regarding

器件型号:TCA9517A

您好!

 我们在设计中使用 TCA9517ADGKR。 对于可靠性(故障率)计算,我们不需要 该器件中使用的栅极/晶体管数量?

该器件中使用的技术是什么、双极/ MOS?

此致。

Dharani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharani、

    我们通常不会披露栅极/晶体管数量、因为这被视为机密信息(我可以告诉您、该器件没有数字内核、主要是模拟器件)。 使用的技术是 CMOS。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我们提供一个大致的计数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharani、

    我需要检查我的来源、以查看允许的大致数字。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharani、

    计数小于4K。

    谢谢、

    -Bobby