This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD-SDI 放大器;CVBS 信号开关

Guru**** 2855560 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS5MP646, TMUX136, TMUX1511, TVP5146M2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891253/hd-sdi-cvbs-signal-switch

主题中讨论的其他器件:TMUX1574TS5MP646TMUX136TMUX1511TVP5146M2

大家好、

我有一个视频输入连接器、其中可以有 HD-SDI 或 PAL/NTSC 视频源。

我正在寻找一款模拟开关、该开关可以在 SDTV 源的情况下将模拟信号路由到 ADV7182、或在 HD-SDI 源的情况下将 HDTV 解速器。

路由选择将使用开关的输入引脚完成。

您是否有解决此类需求的解决方案? 谢谢。

此致、

S é bastien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S é bastien、您好!

    欢迎使用 E2E。 您似乎正在寻找高带宽2:1开关。 您需要多少个通道?  

    您可以使用参数搜索工具 、按配置(如2:1)和参数(如带宽)对 TI 的模拟开关和多路复用器进行筛选和排序。  

    TMUX136、TS5MP646和 TMUX1574是此应用的理想选择、具体取决于您需要的通道数。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    感谢您的回答。 这很有帮助。 您是否具有高带宽3:1? 实际上、规格可能会更复杂一点。 我有2个输入信号(HD-SDI 或 PAL/NTSC 视频源)和三分之一的 PAL/NTSC 视频源传出。 所有这些仍在一个连接器上。

    根据参数搜索工具、TI 不提供此类器件。 我也在考虑使用 TMUX1574、但我不确定。

    谢谢。

    S é bastien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S é bastien、您好!

    您能否发送系统的方框图、以便我更好地了解您在解决方案中需要什么? 我想知道需要多少个通道(或位)、以及需要在任一方向路由或选择哪些信号。 然后、我们将了解如何为您配置高带宽解决方案。

    谢谢、此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在附件中找到我想做的事情的草图。

    S é bastiene2e.ti.com/.../Schema.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S é bastien、您好!

    感谢您提供图示! 按带宽对我们产品系列中的所有器件进行分类、我提出了您的解决方案的想法。

    TMUX1511是一款高带宽开关、此开关具有四个独立控制的信号路径(4通道1:1)。 要实现3:1多路复用器功能(例如)、您可以:

    • 将三个漏极引脚连接在一起(D1、D2、D3作为一个公共节点)
    • 使用 S1、S2、S3引脚作为 FPGA 的信号 I/O。
    • 使用 SEL1、2、3控制引脚选择所需的路径、并确保其他路径相应地为高阻态。
    • 第四个(S4、D4) I/O 引脚未使用、可端接至接地(使用50 Ω 电阻器)以避免信号反射。 SEL4有一个内部下拉电阻器接地、以确保未使用的通道具有高阻抗。

    另请注意、模拟开关和多路复用器是双向的、任一 S/D 引脚都可用作输入或输出。

    如果您有任何疑问、请告诉我您对此想法的看法。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    我认为这是一个有趣的解决方案。 现在、我想知道阻抗连续性和端接。

    例如、PAL/NTSC 解码器的视频输入需要75欧姆的端接电阻(请参阅数据表中的 TVP5146M2器件-图5-1 P100)模拟输入每个输入上都有一个75欧姆的下拉电阻器。

    我是否应该在 D1、D2、D3引脚和连接器之前使用此类75欧姆电阻器。 Sx 引脚和 PAL NTSC 解码器之间是否还应该有这些信号?

    此致、

    S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S é bastien、您好!

    感谢后续行动。

    根据您提到的解码器的数字(如果我理解正确)、这些电阻器看起来应该放置在靠近 PAL/NTSC 视频输入的位置(因此、很可能位于 Sx 引脚-> PAL/NTSC 解码器输入的位置)。

    当开关路径打开时、理想情况下、它充当低阻抗"导线"、因此您似乎不需要在开关两侧使用电阻器。 很抱歉、由于这是与系统相关 的问题、您可能需要与 E2E 上支持 TVP5146M2的团队进行仔细检查。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    谢谢。 您非常乐于助人!

    祝你度过美好的一天!

    S é bastien。