This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:在显示屏上未检测到信号

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901383/tfp410-no-signal-detected-on-the-display

器件型号:TFP410

HDMI 显示器上未显示插入 TFP410的信号。

我在器件开启时读取了一些寄存器:

CTL_1_MODE 0x08:0x3F

CTL_2_MODE 0x09:0x0D

CTL_3_MODE 0x0a:0x00

DE_CTL 0x33:0x02

H_RES 0x3a:0x0672 (1650像素)

V_RES 0x3c:0x02ed (749像素)

我将使用负同步极性并通过 FPGA 生成计时。  

HDMI 插头上的5V 引脚通电、热插拔引脚具有5V 回路。

我将向 TFP410发送74.25MHz 像素时钟。

每个位 D[23:0]要么连接高电平、要么连接低电平。

以下是我的波形示例:

我是否遇到配置错误?

肯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TT 已分配、将很快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

    您是否在加电时为 TFP410提供了适当的复位(请参阅数据表的第7.4.4节)?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上电期间尝试保持 RESET 低电平。 它可以与 DVI 配合使用、但不能与 HDMI 配合使用。 使用 HDMI 时、屏幕闪烁和熄灭。 我认为这可能是 HDCP 问题。 我不对 DDC 信号执行任何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

    真有意思。 当您说屏幕闪烁开/关时、这是在加电时发生的一次还是无限期闪烁?  

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当连接到 HDMI 时、它会无限期闪烁并持续大约2秒。 使用 HDMI DO DVI 转换器电缆时,屏幕将持续亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生闪烁时、您是否看到输入和输出信号有任何差异(即 HSYNC/VSYNC/DE 和输入/输出时钟发生任何变化)?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当屏幕以 HDMI 闪烁以及屏幕以 DVI 稳定亮起时、FPGA 到 TFP410的信号看起来是相同的。 将 TFP410插入 DVI 时、第一个示波器快照是 DOTCLK 和 HSYNC。 当 TFP410插入 HDMI 时、第二个示波器快照是 DOTCLK 和 HSYNC。 我没有监控从 TFP410发出的 TMDS 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 HDMI、似乎有大量噪声耦合到 HSYNC 信号上。 VSYNC 也是如此吗? 这可能是导致闪烁的原因。

    此致、

    I.K.