This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:需要澄清器件型号(LAI 与 LI)

Guru**** 2866140 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320HI, TUSB320LI, TUSB320LAI, TUSB320HAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874033/tusb320-part-number-clarification-needed-lai-vs-li

器件型号:TUSB320

大家好、

我想在设计中使用 TUSB320、但器件型号让我有点困惑。

该器件具有6种型号:

1、2) TUSB320和 TUSB320I

3、4) TUSB320HI 和 TUSB320LI

5、6) TUSB320LAI 和 TUSB320HAI

我知道"I"和非 I (1与2)之间的差异与工业温度范围有关(https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/831348?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TUSB320)
我还看到 TUSB320是"低电平有效使能端"、因此我们可以想象1和2在器件型号中有一个"L"。

让我感到困惑的是5分6分中的 A:

TUSB320LI 和 TUSB320LAI 之间有何差异?  

我看到 CC1和 CC2功能之间存在一些微小的功率差异(70uA 与100uA)以及细微的差异、但无法判断这些差异是由不同的制造差异还是实际设计差异引起的。