This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:1.4V 的 GPD

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/892144/thvd1450-gpd-of-1-4v

器件型号:THVD1450

您好!

我有一个 THVD1450应用、其中电源接地差分信号为1.4V。 以5V 电压运行此器件(这会产生2.5V 的 aVoc)是否可以接受? 由于这个1.4V GPD、我们是否需要考虑任何其他参数?

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    此 GPD 是否位于 THVD1450的 GND 和共享同一网络的其他 RS-485节点的接地参考之间(通过 A、B 引脚)?  如果是、这不是问题- RS-485收发器必须支持-7V 至+12V 的最小共模范围(根据 EIA-485物理层标准要求)、以便能够抵抗节点之间的接地漂移。

    或者、这个 GPD 是否介于 THVD1450的逻辑接口引脚(D、R、DE、/RE)和系统的其余部分之间?  在这种情况下、您需要检查 VOH/VIH 和 VOL/VIL 规格之间是否有足够的裕度、以便始终检测到正确的逻辑状态。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信他会适用于 A/B 引脚上的前者。 进一步解释:

    1. 在低电平状态期间、"A/B"输出上的电压与距离0 (位于引脚上)处的 GND 平面相同、因此差分电压为0V
    2. 低电平状态期间的 A/B 输出电压与距离"X"(例如10m)处的 GND 不同、差分电压高达1.4V

    最棒的

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    这对于 RS-485接口来说是可以的。  它们通常对绝对电压不是很敏感、而是对它们之间的差分(即 VA - VB)很敏感。  只要 GPD 不是很好、超过收发器的指定共模范围、通信就应该正常。

    最大