请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLIN1441-Q1 尊敬的 TI:
下面是 TLIN14415-Q1的最新原理图、我想在 PIN 模式下使用它、您是否要查看原理图、谢谢!
另一个问题是、我是否为 TLIN1441选择 WCA、 环境温度为85°C 时的温度将为139°C、尽管结温为150°C、您是否认为这是一种风险?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
下面是 TLIN14415-Q1的最新原理图、我想在 PIN 模式下使用它、您是否要查看原理图、谢谢!
另一个问题是、我是否为 TLIN1441选择 WCA、 环境温度为85°C 时的温度将为139°C、尽管结温为150°C、您是否认为这是一种风险?