This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1441-Q1:TLIN14415DMTRQ1技术问题

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873747/tlin1441-q1-tlin14415dmtrq1-tech-issue

器件型号:TLIN1441-Q1

尊敬的 TI:

下面是 TLIN14415-Q1的最新原理图、我想在 PIN 模式下使用它、您是否要查看原理图、谢谢!

另一个问题是、我是否为 TLIN1441选择 WCA、 环境温度为85°C 时的温度将为139°C、尽管结温为150°C、您是否认为这是一种风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我们将对此进行详细审查、并在接下来的1-2天内回复您。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    Feng 向我发送了一封关于同一个原理图的电子邮件、因此我将离线解决此审核并关闭此主题。

    此致、