This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有相同 Vedio 的单通道 HDMI 到双通道 HDMI

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891237/1ch-hdmi-to-2ch-hdmi-with-same-vedio

主题中讨论的其他器件:TMDS442

设计

我的客户正在寻找一个单通道到双通道 HDMI 集线器、2个输出需要相同的时间? 是否有解决方案可以支持?  

谢谢

B.R.

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月

    遗憾的是、我们没有 HDMI 集线器解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    感谢您的回复以及客户是否希望复制 HDMI 数据。 就像使用具有相同输入的2个转接驱动器一样、这是否起作用? 我们有一个器件 TMDS442、它可以有2通道输出、您可以使该2通道输出具有相同的数据吗? 谢谢。

    沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月

    不可以、 TMDS Tx 端口1和 TMDS Tx 端口2可以同时输出、但不能来自同一个源。

    谢谢

    David