This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL1113:TIOL1113 LDO

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL1113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881190/tiol1113-tiol1113-ldo

器件型号:TIOL1113

大家好、

您能否共享温度漂移(温度系数)数据、尤其是其直方图和 TIOL1113集成 LDO 的 std.dev?

我还想确认以下内容。

-在自然通风条件下的工作温度范围=-40C - 125C?

- LDO 输出电压的最小值/最大值不包括线路调节条件和负载调节条件。

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata-san、您好!

    以下是整个温度范围内 TIOL1113 LDO 输出电压以及最小值、平均值、最大值和标准值的汇总表。 与数据集的偏差值。

    整个温度范围内的3.3V LDO 输出电压汇总

     

    -40 (C)

    25 (C)

    125(C)

    漂移(V)(最大值-最小值)

    最小值(V)

    3.2850.

    3.2920.

    3.3010.

    0.0070

    平均值(V)

    3.3417.

    3.3454

    3.3531.

    0.0120

    最大值(V)

    3.3770

    3.3790

    3.3900

    0.0210

    标准 差值(V)

    0.0225

    0.0213

    0.0215

    0.0037.

    我还将所有数据合并到单个数据集中、并提供了所有测量的 LDO 输出电压汇总、以防您感兴趣。

    来自所有3个温度的组合数据

    最小值(V)

    3.2850.

    平均值(V)

    3.3467

    最大值(V)

    3.3900

    标准 差值(V)

    0.0223

    我还绘制了各个温度分割、漂移和组合数据集的直方图。

    以下是绘制为直方图的漂移:

    关于其他问题:

    -在自然通风条件下的工作温度范围=-40C - 125C?

    是的、该器件的自然通风温度范围为-40C 至125C、数据表中的参数反映了在该范围内收集的数据。

    - LDO 输出电压的最小值/最大值不包括线路调节条件和负载调节条件。

    是的、您回答正确。  为空载 LDO 提供电压稳压器输出电压。  有一个单独的负载调节参数 LREG、涵盖100uA 至20mA 负载的输出电压偏差。  这是该范围的最大值1%。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Jonathan