This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:用于 TUSB2046B 的充电下行端口控制器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547, TUSB2046B, TUSB4041I, TPS22914
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880196/tusb2046b-charging-downstream-port-controller-for-tusb2046b

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件:TPS2547TUSB4041ITPS22914

我需要一个具有1.5A 充电下行端口的4端口集线器。  我找到了 TUSB2046B 和 TPS2547。  我注意到 TUSB2046B PWRON 的逻辑与 TPS2547 EN 反相后、我担心它们是否相互适合。  我的应用是否有更好的器件组合?  或者、我是否只需要在两个器件之间添加一个逆变器?

谢谢!

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我相信您会希望在此应用中使用 TUSB4041I。 如果可以通过 PWRCTL_POL 更改 PWRCTL 引脚、则该器件可以利用 USB BC1.2充电和极性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢有关集线器 IC 的建议。  

    您建议可调电流限制开关与之配合使用什么?  有很多可供选择...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我不擅长选择最适合您预期负载的开关、但从 TPS22914开始、这是一个很好的选择。  TUSB4041I 不需要特定的电源开关。