This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:关于差分阻抗

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873507/ds160pr410-about-differential-impedance

器件型号:DS160PR410

大家好、

 

我们了解到、根据 PCIe 规范、PCIe 第1代的差分阻抗为100欧姆、PCIe 第2/3/4代为85欧姆。

此外、DS160PR410的差分阻抗为100欧姆。

 

是否可以将 DS160PR410用于 PCIe Gen2/3/4?

此外、如果您有推荐的器件、您能告诉我们欧姆器件(差分阻抗为85欧姆)吗?

 


 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    是的、DS160PR410专为 PCIe Gen-4而设计、但也可在 Gen-1至 Gen-3中使用。

    DS160PR410符合所有 TX 和 RX PCIe 规范。   直流差分 TX 阻抗的 PCIe Gen-4规格为120欧姆(最大值)。  第3代和第4代没有直流 RX 阻抗规格。  相反、单端阻抗受 RLRX-CM (共模回波损耗)限制为50欧姆+/-20%。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davor-San:

    感谢您提供详细信息。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏