This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:是在 TCAN4550或 MCU 内部完成的仲裁和 ACK

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/892185/tcan4550-q1-are-the-arbitration-and-ack-done-inside-of-tcan4550-or-mcu

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

你(们)好

仲裁和 ACK 是在 TCAN4550还是 MCU 内部完成的? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    这些函数由 TCAN4550处理。 它实现了完整的 CAN/CAN FD 控制器功能。

    此致、

    最大