This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:建议的最长布线

Guru**** 2532500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881215/ds160pr410-the-suggested-longest-trace

器件型号:DS160PR410

大家好、

 在低损耗材料 PCB (TU-872)上使用此器件时、您是否能建议建议最长的布线长度?

此致、

Max Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    您是否在 PCIe Gen-4应用或非 PCIe 应用中尝试使用 DS160PR410?  如果是非 PCIe 应用、 您计划在什么日期使用它?

    DS160PR410通常可在8GHz 时补偿高达18dB 的通道损耗。  我估计、在8GHz 时、TU-872LK 大约为0.9dB/英寸(假设走线宽度为5mil)。  因此、DS160PR410可以补偿 使用 TU-872LK 材料的5mil 迹线长度大约20英寸的损耗。

    此致、

    Davor