This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:SLLA392中用于测试电缆的 S 参数和用于选择 equlization 级测试的模式

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873545/tusb211-s-parameter-for-test-cable-and-pattern-for-selecting-equlization-level-test-in-slla392

器件型号:TUSB211

大家好、

在 SLLA392的表1中、有一些针对每个 EQ 增益的电缆和模式示例。

您的团队是否有用于这些电缆和图案的 S 参数?

如果可能、您可以与我分享吗?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katia-San、

    我将通过直接电子邮件进行分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    谢谢! 我得到了文件。 如果我对该文件有任何疑问、我将通过电子邮件向您提出详细的问题

    此致、

    Saito