This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD202A:差分驱动器的输出阻抗是多少

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879230/sn65mlvd202a-what-is-output-impedance-of-differential-driver

器件型号:SN65MLVD202A

您好!

我有几个问题、如下所示。

(1)如何找到引脚 Y 和 Z w.r.t 接地的单端输出阻抗?

(2)如何在驱动器的引脚 Y 和 Z 之间找到差分端输出阻抗?

(3)如何在接收器的引脚 A 和 B 之间找到差分端输入阻抗?

(4)如何找到引脚 A 和 B 在接地端的单端输入阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    您可以参考 数据表第18页上的等效输入和输出原理图。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法从以上答案中清除。

    请详细解释。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    等效输入和输出原理图显示了与每个引脚关联的电阻。 驱动器输出 A/Y 和 B/Z 为0欧姆、而接收器输入 A 和 B 为高阻抗(~250k 欧姆)。

    此致、

    I.K.