This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:HD3SS460原理图审阅

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881051/hd3ss460-hd3ss460-schematic-review

器件型号:HD3SS460
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212

您好 Brian、

我的客户使用 HD3SS460并请求原理图审阅、我将向您发送离线帮助。  

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    请通过 E2E 发送原理图、以便我可以查看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

    请查看随附的原理图、谢谢。

    e2e.ti.com/.../HD3SS460-_2600_-Type-C.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    所附的原理图显示在标有 HD3SS3212 而非 HD3SS460的原理图符号上。 TX1/2应与220nF 的电容进行交流耦合、而 RX1/2应与330nF 的电容进行交流耦合、位于最靠近连接器的引脚处。 否则、从 HD3SS460的角度来看、原理图看起来不错。