This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S514:识别 USB 接口 VBUS 短接至 GND 的方法

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901212/tpd1s514-a-way-to-recognize-vbus-short-to-gnd-for-usb-intetface

器件型号:TPD1S514

尊敬的团队:  

对于 USB 接口、是否有任何方法可以通过水识别 VBUS 对 GND 短路?  

客户希望了解接口器件、以通过 水保护 VBUS 接地短路。 请告诉我您的意见。    

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件无法通过水检测 VBUS 对地短路。

    在这种情况下,电流非常小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的评论。 还有一个问题。  

    在 VBUS 下方、连接侧通过水对地短路、如果连接充电器、是否不会出现大电流?  

    如果是、是否有合适的解决方案来检测和保护这种情况?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为如果连接充电器,电流不会很大。

    因为水导率 很小。 当与水端口连接时、VBUS 到 GND 的电阻很大。