This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DJEVM:tps65987

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896296/tps65987djevm-tps65987

器件型号:TPS65987DJEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65987D

在哪里可以下载此评估板上的 Tiva 固件源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Tiva 源代码未打开。 特定应用的 EC 代码片段已在相应的应用手册中提供。 您可以在 EC 中引用相同的代码实现。  

    Tnx

    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prajith、

    您能给我发送应用手册的链接吗?

    谢谢

    阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

     http://www.ti.com/lit/an/slvae21a/slvae21a.pdf 具有  通过 I2C 进行 SPI 闪存固件更新的代码片段(修订版 A)

    Tnx

    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajith、

    尝试编写 Tiva 代码来 prgram the TPS65987D 是一项艰巨的任务。 我购买了用于 TPS65987D 配置工具的 FTDI 电缆、但它不起作用。 这让我有一个非常昂贵的建议:购买 Aardvark 编程器~ 400.00美元!   

    我想以15.00美元购买一个便宜的 Tiva 板、并将其与 TPS65987D 配置工具配合使用以配置 TPS65987D 器件。  我认为 Tiva 源代码应该提供给 TI 客户。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否要作出回应或保持沉默?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    对拖延表示歉意。

    我正在与内部团队核实代码准备好发布到网络的程度。  

    感谢您的耐心、很快就会回来。

    谢谢、此致

    普拉吉斯