This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:SMBus 开关特性(从模式)

Guru**** 2756745 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891563/ds250df230-smbus-switching-characteristics-slave-mode

器件型号:DS250DF230

大家好、

DS250DF230数据表显示了以下有关 SMBus 开关特性(从模式)的信息。

THD_DAT:0.75ns (典型值)
Tsu_DAT:100ns (典型值)

您能告诉我 这些最小值吗?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    为了便于参考、我在下面提供了 SMBus 对应的交流电气参数规格表。 如下所示、数据表中的典型值对应于规格中的最小值。 虽然在典型列中列出了这些限值、但它们代表了最小值。 由于这些时序参数未在量产中进行测试、TI 指南阻止了我们将它们列在数据表的"最小值"列中。

    表2. SMBus 交流规格

    符号

    参数

    100 kHz

    类别

    400 kHz

    类别

    1 MHz

    类别

    单位

    注释

    最小

    最大

    最小

    最大

    最小

    最大

    fsmb

    SMBus 工作频率

    10.

    100

    10.

    400

    10.

    1000

    kHz

    请参阅注1

    tBUF

    STOP 和 START 条件之间的总线空闲时间

    4.7.

    1.3.

    0.5.

    µs μ A

    THD:STA

    (重复) START 条件之后的保持时间

    4.0

    0.6.

    0.26.

    µs μ A

    在这个周期之后、第一个时钟被生成

    Tsu:STA

    重复 START 条件建立时间

    4.7.

    0.6.

    0.26.

    µs μ A

    TSU:STO

    停止条件建立时间

    4.0

    0.6.

    0.26.

    µs μ A

    THD:DAT

    数据保持时间

    0

    0

    0

    ns

    请参阅注释2

    Tsu:DAT

    数据建立时间

    250

    100

    50

    ns

    TIMEOUT

    检测时钟低电平超时

    25

    35.

    25

    35.

    25

    35.

    ms

    请参阅注释3

    Tlow

    时钟低电平周期

    4.7.

    1.3.

    0.5.

    µs μ A

    大腿

    时钟高电平周期

    4.0

    50

    0.6.

    50

    0.26.

    50

    µs μ A

    请参阅注4

    低电平:SEXT

    累计时钟低电平延长时间(从器件)

    25

    25

    25

    ms

    见注5

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师