This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:TCA6418EYFPR 的未使用 GPIO

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891510/tca6418e-unused-gpios-of-tca6418eyfpr

器件型号:TCA6418E

尊敬的团队:

美好的一天!!

TCA6418EYFPR 有18个 GPIO、我能否在没有任何外部下拉电阻器的情况下将未使用的 GPIO 永久连接至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaseer 您好!

    是的、可以这么做。  只需确保不要将 IO 配置为高状态输出、因为这会导致高电流流动。  如果您有任何其他问题、请告知我们。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max、非常感谢您的回复。

    我计划在 I2C 线路上使用4.7K 上拉电阻器、并将以最大400kHz 的频率运行。

    您是否发现其中存在任何问题。

    需要您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是正常的、也可能是不正常的、具体取决于存在多少寄生电容负载。  I2C 信号的上升时间将由该负载电容的 RC 时间常数和上拉电阻决定、您需要确保它满足针对400kHz 定义的要求。  您可以在以下应用手册中阅读更多内容:

    http://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf

    具体而言、图3对于您了解在100kHz 和400kHz 工作频率下可用于不同容性负载的最大上拉电阻非常有用。

    此致、
    最大