This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:PCA9546一个从器件断电、其余从器件锁定;

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873714/pca9546a-pca9546-one-slave-powered-off-and-the-rest-of-the-slaves-locked-up

器件型号:PCA9546A

您好!

如何使用控制寄存器禁用通道 来断开 PCA9546A 内的导通 FET?

1.禁用时是否将栅极电压驱动至接地?

2.我在下游使用3个从器件,我禁用了一个从器件的电源,而从器件使用内部 TVS 二极管将 SDA 和 SCL 拉至接地,这将锁定2条总线的其余部分

我的问题是:

即使我禁用关闭的通道、我也不认为开启的2个通道的其余部分将起作用、因为导通 FET 的源漏极二极管接地。

如果是、禁用开关的真正用途是什么?

我知道使用的是开关而不是多路复用器。

BR、

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    禁用的通道变为高阻抗、不再传导下拉电流。 因此、一个通道上的问题可能被阻止传播到其他通道。

    此致、

    最大