This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:TPS25810在 USB3.1 Gen2中与 TUSB1042i 的应用

Guru**** 2930850 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881152/tps25810-application-of-tps25810-in-usb3-1-gen2-with-tusb1042i

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件:TUSB1042I

大家好、

关于 TPS25810和 TUSB1042i 应用、有一个问题。

如果 TUSB1042i 处于 GPIO 模式、则 BU 中有任何用于 CTL0控制的建议引脚、或者您是否建议将该引脚上拉。

对于翻转引脚、能否连接到 TPS25810的 POL_?  如果有任何问题、请告诉我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当使用 CC1时、TPS25810上的 POL 为低电平、而 FLIP 为高电平、因此您无法直接连接这些引脚。  

    为解决此问题、数据表中的图15反转了 Type-C 连接器(SS2连接到 B、SS1连接到 C)与 MUX 的超高速连接。

    我会向 TUSB1042I 团队咨询 CTL0的连接、但将其拉高似乎会为您提供所需的结果。

    谢谢、

    Emma