This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:SGMII 问题

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896688/dp83867e-sgmii-issue

器件型号:DP83867E

您好!

我的板上有 DP83867E 和 KSZ9477、通过 SGMII、 KSZ9477 和 DP83867E 进行连接。

现在我检查了加电电压 LED0\RX-CTRL\LED1、它们是0.45v、0.64v 和1.9v。

这意味着 LED0处于 mode2、LED1处于模式4、RX-Ctrl 处于模式3。

但问题是、当我从 dp83867中拔出一个连接 PC 和 RJ45的 CAT5时 、寡妇会显示一个红色叉号、这意味着没有连接。

希望能快速回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    请使用 PHY 的 MDIO/MDC 读取状态寄存器0x0001以确认 PHY 链路是否正常工作?

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geet

    状态寄存器0x0001的0位为0。

    寄存器0x0031的0位为1、表示镜像启用。 我没有采取任何措施来实现它。 当我把这个位写入0和软停止、但什么也不起作用、这个位仍然为1。

    希望尽快回复

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享状态寄存器的完整值。 此外、共享0x00000至0x001F 寄存器转储。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,问候


    寄存器0000为:1140

    寄存器0001为:7949

    寄存器0002为:2000

    寄存器0003为:A231

    寄存器0004为:0181

    寄存器0005为:0000

    寄存器0006为:0064

    寄存器0007为:2001

    寄存器0008为:0000

    寄存器0009为:0300

    寄存器000a 为:0000

    寄存器000b 为:0000

    寄存器000c 为:0000

    寄存器000d 为:401F

    寄存器000E 为:0000

    寄存器000f 为:3000

    寄存器0010为:5848

    寄存器0011为:0002
    寄存器0012为:0000

    寄存器0013为:0044

    寄存器0014为:29C7

    寄存器0015为:0000

    寄存器0016为:0000

    寄存器0017为:0040

    寄存器0018为:6150

    寄存器0019为:4400

    寄存器001A 为:0002

    寄存器001B 为:0000

    寄存器001C 为:0000

    寄存器001D 为:0000

    寄存器001E 为:0002

    寄存器001F 为:0000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器0x0005表示 PHY 未接收到来自链路伙伴的任何信号。 请查看硬件连接。

    此致、

    GET