This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:使用 TUSB321作为 UFP 时的配置问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873752/tusb321-configuration-issues-when-using-tusb321-as-ufp

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件: TPS25910

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1.pdf

附件中显示了 Type-C 电源解决方案。 Type-C 接口是 USB3.1 Gen2集线器的上行链路数据传输和电源接口。 整个集线器解决方案需要5V 3A 的电源。 使用 TUSB321作为 UFP 来配置 CC1和 CC2引脚。 负载开关 TPS25910用于控制5V VBUS 电源、以防止其电流超出限制。 当 TUSB321处于 UFP 模式时、I_MODE 引脚将如何处理? 数据表仅提及随附图表中所示的 DFP 和 DRP 模式配置。 由于集线器处于 USB3.1 Gen2模式、您是否使用 TUSB321 DIR_PIN 来控制多路复用器以区分访问后的极性、DIR 应如何设计、阅读大量解决方案、使用10k 电阻器上拉3.3V、 但在我的设计中、由于 Type-C 接口的5V_VBUS 需要通过负载开关、然后通过直流到直流来生成3V3、 这个解决方案不需要 emark 芯片电源、不需要处理 FLT #_pin、这个解决方案中没有 MCU 和其他处理器。