This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1520:RS485通信出现间歇性/边缘问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891652/thvd1520-intermittent-marginal-issue-with-rs485-communication

器件型号:THVD1520

大家好、我们正在连接第三方传感器、并且在通信方面存在间歇性问题。

传感器使用 THVD1520作为 RS485收发器、我们的末端使用 Maxim 器件  该传感器以前工作过、但制造商已更新其版本、并且我们尝试的传感器中大约有50%存在相同的通信问题。  这似乎是一个微不足道的问题。

我们正在尝试弄清楚可能发生的情况,不幸的是,我们有一个传感器,但无法打开它来探测电路。

我附上了一些人录制的屏幕截图。  对于一个零运行、收发器会短暂地恢复到空闲状态。  我们正在考虑收发器无法驱动整个数据长度,或者数据启用线可能出现波动?

我们能够识别我们的传输和传感器的响应;这肯定是传感器的响应。

从我们看到的电路的简短部分可以看出、/re 和 de 在传感器中连接在一起。

这似乎是一种边缘状况,有些传感器的类型相同,工作正常,而其他传感器则不工作。

这是以前见过的吗?  您能就可能发生的情况向我们提供任何建议吗?

谢谢、此致、

Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amanda、

    这看起来很奇怪、我不能立即确定问题可能是什么。  为了确保我了解波形、这是总线上的差分信号(VA - VB)吗?  并且、开始捕获时的~1.1V 电平是否显示空闲状态电压(我认为偏置电压是通过外部上拉和下拉电阻实现的)?

    如何实现端接?  它是否位于您的系统中、传感器中、两者中、任何地方等?  使用了什么电阻值?  我问、因为可能会产生这些波形的一个因素是传感器是否必须驱动高负载电流(例如、由于低负载电阻)。  信号振幅的急剧下降可能是由于 THVD1520的输出电流限制所致、而您在收发器意外空闲方面所描述的情况可能是由于热关断所致。

    由于您无法打开传感器、因此在未通电时是否可以在其 IO 上至少进行一些电阻测量?  我很想知道测量的从 A 到 GND (应该为高电平)、B 到 GND (也应该为高电平)和 A 到 B (将取决于使用的任何内部端接)的电阻。  此处的目标是查看工作收发器和不工作收发器之间是否存在重大差异、这可能会导致我们怀疑 IC 受到损坏。

    对于正常通信的传感器、波形是否与您预期的完全一致、或者它是否具有与上面发布的波形类似的特性(不太严重)?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的快速回复。

    是的、这是总线上的差分信号、1.1V 电平是空闲状态。

    我附加了系统设置和传感器的简单原理图。  我们有两个安装了终端和上拉/下拉电阻器的模块。  传感器能够切换端接、我认为它目前已被关闭。

    我们的两个模块以失效防护方式运行;两个模块均已通电、但一次只能传输一个模块。  如果一个模块出现问题、则会断电、另一个模块将接管。

    为简单起见、我省略了原理图中所有接口差分对上安装的线路保护二极管。

    旧传感器和新传感器之间的一个差异是直列式电阻器的值。  这些当前为0r。  我们的一些人设法将电阻器(每个 RS485线(A 和 B)中的33R 或47R)添加到我们的装置和传感器之间的接线中。 这会改善信号、但当传感器的温度降低到大约17摄氏度时

    我们的设备安装在水下、因此可以在大约5摄氏度的环境温度下工作

    我将要求获取接地线测量值。  由于我们都处于锁定状态、除了车间的几位人员之外、我们可能已经说服传感器制造商允许我们打开它。  除了监控电源和使能输入之外、您还能提出我们可以探测的其他问题吗?

    谢谢、此致、

    Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amanda、

    我看不到原理图有什么问题、您描述的温度不应该成为问题。  我同意、如果可以进行探测、则共享的 DE/RE 线路将是最高优先级、因为多个有源驱动器之间的争用将是可能导致高输出电流/低输出电压的因素之一。  如果外壳已经打开并且信号暴露在外、探测 VCC/D/R 可能不会受伤、但根据观察到的 A/B 电压、我敢肯定它们将处于预期状态。

    断开网络连接时、是否可以轻松观察传感器的输出?  如果是、这将是检查可能的争用问题或与网络意外负载相关的任何问题的另一种方法。

    最大