This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:布局规则确认

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873326/dp83867ir-confirmation-of-layout-rules

器件型号:DP83867IR

大家好。

你(们)好

DP83867数据表包含一个有关布局的小部分、但仍有许多问题未得到解答。

我已经在这个论坛上阅读了很多有关布局规则的文章、我有一个问题要问 PHY 和磁性元件之间的布局。  具体来说、是关于长度匹配。  

1) 1)根据我的理解、最关键的规则是匹配一对中2个信号的长度。  我找不到任何 TI 建议的最大不匹配。  有没有?

2)从802.3规范的40.1.3.2节中、接收器是相互独立的、所以每对的长度是相互独立的?  DP83867中的每个接收器上的时钟恢复系统是否重复?

40.1.3.2物理介质连接(PMA)子层

(笑声)

PMA 接收功能包含四个独立接收器、用于接收四对 BI_DA、BI_DB、BI_DC 和 BI_DD 上的五级脉冲振幅调制信号、"

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们尚未确定或最终确定最大失配、但我们建议该对在50mil 之间失配  

    同样、我们在数据表中没有对其进行表征、但每个对的长度都与原因无关。 建议使这些对的长度不匹配度最高为250mil。 是的、每个接收器上都有一个时钟恢复系统。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我们在当前电路板布局中看到一些通信错误、在最坏的情况下、线对长度存在一些不匹配情况、大约为60mil。  我们正在寻找原因。  这似乎是问题所在。

    John