This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:不使用输出

Guru**** 2931950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881235/tca9548a-non-use-output

器件型号:TCA9548A

大家好、

我们应该上拉不使用的输出引脚、还是可以使输出悬空?

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    保持未使用的端口断开不应导致器件出现问题、尽管悬空引脚可能易受噪声的影响、这可能会导致不良行为。 我们通常建议通过弱上拉电阻(~100k)将未使用的端口连接到 Vcc。 这可在信道意外启用时提供稳定状态。  

    此致、
    Eric