This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3F303:共模滤波器选择标准

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888680/tpd3f303-common-mode-filter-selction-criteria

器件型号:TPD3F303

大家好、

请告诉我们为 USB2.0和 USB3.0应用选择 EMI 滤波器(共模滤波器)的标准。

如何根据各种要求选择 DCR、Impedance @频率等参数。 请为此建议任何应用手册。

谢谢

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将于周一返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对迟迟不作出答复表示歉意。 该器件不能用于 USB2.0和 USB3.0、因为损耗太高、无法用于它们。