This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06:IEC61000-4-x

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880869/tpd1e05u06-iec61000-4-x

器件型号:TPD1E05U06

你(们)好

一些 IEC61000-4由电压(xx kV 等)定义、但在数据表中、它由具有电阻器的电流定义、如下所示。
为什么这种测量方法适用于?

如何针对浪涌进行测量?

谢谢、此致、
米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 IEC61000-4-2 (ESD)和 IEC61000-4-5 (浪涌)、均有源电压和相关的串联电阻。 对于 IEC61000-4-2、电阻为330欧姆、业界通常仅指源电压电平。 对于 IEC 61000-4-5、源阻抗可以是2欧姆(在电力线标准中定义)、12欧姆(传输线路)或42欧姆(耦合到信号线路)。 因此、电流是浪涌的最佳选择、因为1kV 浪涌脉冲可能是流经器件的几个差分电流、具体取决于您的源阻抗。

    有关标准的更多信息、请参阅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

     

    我了解 IEC61000-4-2和 IEC61000-4-5、但您能就 IEC61000-4-4提出建议吗?

    在数据表中、对于 IEC61000-4-4 EFT 保护、它由高达80A 的电流指定、条件为4kV、阻抗为50 Ω。

     

    为什么要为 IEC61000-4-4测试设置50欧姆?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须阅读该标准以了解这一点、因为我不确定它们为什么将其定义为50欧姆源阻抗。 但是、它的能量不比 ESD 多、因为脉冲非常快、以至于我们几乎所有的 ESD 器件都具有高达80A 的 EFT 保护。