This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04:TPD1E01B04用于针对超高速数据线路的 ESD 保护。 SS 数据的 OVP 如何?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300, TPD1E01B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887760/tpd1e01b04-tpd1e01b04-is-for-esd-protection-for-superspeed-data-lines-what-about-ovp-for-ss-data

器件型号:TPD1E01B04
主题中讨论的其他器件:TPD6S300

 您好!   

 在配置 Type-C 连接器原理图时、我们有一个 OVP - TPD6S300来保护靠近 VBUS 的 CCN、SBU。  但是、无法找到 SS 的 OVP。 它们也靠近 VBUS。   我认为 ESD 的浪涌持续时间非常短(xx ns)。  对于 SS 数据 VBUS 短路的问题、我们有什么建议?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPD6S300具有适用于 SBU 线路的 OVP。

    TPD1E01B04不能用作 OVP 解决方案、因为它导通时会产生 ESD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Phillips、  

    感谢您的反馈。  你是对的。  TPD1E01B04可用于实现 ESD 功能。   

    我的问题是 :SS Tx/Rx 也是与 VBUS 相邻的引脚。  但是、为什么这些 SS 数据不需要 OVP 作为 CCN、SBU 会受到 VBUS 短路事件的保护?    

    从一篇文章中可以看出 、需要将分立式 TVS 与 ESD 保护并联。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 OVP、这些超高速线路切换速度过快、无法在两者之间连接 FET。