This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB201:DS100MB201还支持2.5Gbps 以太网吗?

Guru**** 2929700 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB201, DS100MB203, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871316/ds100mb201-does-ds100mb201-support-2-5gbps-ethernet-as-well

器件型号:DS100MB201
主题中讨论的其他器件: DS100MB203TMUX1574

大家好、

我的客户想知道 DS100MB201 2.5Gbps 以太网是不是。 我知道、数据表中显示的数据速率高达10.31215Gbps。

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    DS100MB201不支持任何以太网 NBASE-T 信号、这些信号被设计成在双绞线铜缆上运行。

    我建议将 DS100MB203用于10GBASE-KR 等其他以太网信号(背板上的以太网)

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的回答!

    TMUX1574之类的器件是否只能用于多路复用信号?

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

     在 某些应用中、多路复用器"可能"可以正常工作、但我会担心多路复用器和以太网信令之间的电气兼容性。  此外、以太网具有相对严格的电气合规性掩码、这可能 会受到多路复用器插入的影响。  

    我不知道对此器件和以太网双绞线信号进行了任何电气测试。  

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

     TMUX1574 (2:1 (SPDT) 4通道) 是支持2GHz 带宽和1.5V 至5.5V 电源电压范围的理想选择

    如果您对多路复用器有具体问题、请告诉我。

    此致、

    Saminah