This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:BXL CAD 文件

Guru**** 2537990 points
Other Parts Discussed in Thread: DS16F95QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901467/ds16f95qml-sp-bxl-cad-file

器件型号:DS16F95QML-SP
主题中讨论的其他器件:DS16F95QML

大家好、

我正在为 DS16F95QML 查找.bxl CAD 文件。 我们是否有一个您可以与我分享的可用版本?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    我认为这需要创建。  您能告诉我们您需要哪种封装类型(即、可订购的完整器件型号是什么)吗?

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    DS16F95W/883是完整的可订购产品。

    我还在 这里查看了我们的封装站点 、以查看我们是否有任何用于 NAD | 10引脚封装的.bxl 模型、但没有结果。  

    谢谢、
    Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    对于 NAD (CFP)封装变体、我不确定.bxl 文件是否有意义。  该器件在销售时直接从封装主体上粘结引线(而不是许多其他表面贴装 IC 上的"鸥翼"引线类型)、用户在焊接器件之前需要自行修整和成形引线。  所需的 PCB 焊盘图案取决于如何处理这些引线。  请告诉我这是否有意义。

    最大