This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:最高结温

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873560/am26lv31-max-junction-temperature

器件型号:AM26LV31

最高结温是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对哪种封装感兴趣? 遗憾的是、此器件没有此类热性能数据。 但是、我们可以看到、器件在无负载情况下的功耗通常为385mW。 热阻约为80c/W、我认为 AM26LV31I 的最大 Tj 约为125C、AM26LV31C 约为105c。

    如果 您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao   

    当我挖掘出更多数据时、该器件 在 加速测试条件下的150C 下进行了测试。 因此、您可以使用150C 作为最大 Tj。

    此致、

    Hao