This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:TPD6S300A 行为无法灌电流

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881213/tpd6s300a-tpd6s300a-behavior-not-able-to-sink-power

器件型号:TPD6S300A
主题中讨论的其他器件:冲击、

大家好、

我们的客户面临 EFT 测试失败

标准:EN/IEC 61000-4-4

该脉冲将注入适配器并连接到 NB Type-C 端口。

从下面的第一个波形可以看出内部开关已关闭、但我们有机会看到第一个波形、即 PD (987DDJ)在冲击后不再灌入。

从第二个波形开始、它可以在冲击之后重新协商。

比较这2个波形、似乎 CC2将拉高并能够再次进行重新协商。

在此期间、TPD6S300A 上的 Rd 如何工作? 不确定 PD 是否呈现或 TPD6S300A 是否呈现。

CC2_PD_PRO:测量 PD 和 TPD6S300A 之间的点

CC2:在连接器上测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oliver、

    如果连接 TPD6S300A 的系统充当源、则 TPD6S300A 是在此类事件期间呈现 RD 的系统。 数据表的第8.3.5.2节更详细地介绍了此功能、但简而言之:

    TPD6S300A 中的 CC OVP FET 将打开并隐藏 PD 控制器 RD 0.93ms、从而可能导致源 USB Type-C 端口断开连接。 为了解决此问题、TPD6S300A 在 IEC 61000-4-2 ESD 冲击引起的 OVP 事件中打开其电池电量耗尽的 RD 电阻、同时 CC OVP FET 关闭。

    希望这有助于回答您的问题