This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS96F172MQML:关于 QS 后缀

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891470/ds96f172mqml-about-qs-suffix

器件型号:DS96F172MQML

您好、E2E、

"DS96F172MJ/883QS" 这些后缀代表什么?

请告诉我"883"、"Q"和"S"的含义。

此致、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    您在哪里可以看到 :DS96F172MJ/883QS

    我认为这不是有效的 TI 器件型号、QS 位于末尾  器件型号应为 DS96F172MJ/883

    883表示该器件为军用级器件;根据 MIL-PRF-38535和 MIL-STD-883的 mil 级要求进行制造、测试和认证。

    封装标记上的"Q"是 mil 规格中的一项要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    >> 您在哪里可以看到 :DS96F172MJ/883QS

    它印在过去交付给客户的 IC 封装上。

    我找到了用于 QS 后缀的其他线程。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/845875/3134062

    "S"是否代表生产场所?

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您链接到另一个线程。

    这是相同的。  S 表示该器件在美国国家半导体的新加坡测试工厂进行了测试。

    请注意、这是一种旧的标记格式、多年来未使用过。   此外,新加坡的设施在2007年的某个时间内关闭。