This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:XI 引脚输入电平

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872630/tusb4020bi-xi-pin-input-levels

器件型号:TUSB4020BI

您好!

我在数据表中找不到有关该引脚电压电平范围的任何信息? 我唯一能找到的是第9.2.1段中的这个案文:

"当使用振荡器等外部时钟源时、参考时钟应具有±100 PPM 或更好的频率稳定性、且绝对峰峰值抖动小于50ps。 XI 应连接到1.8V 时钟源、XO 应保持悬空。"

这里有人知道该引脚的最小和最大电压电平? 该引脚是否可以由3.3V 振荡器驱动? 此外、引脚是否受二极管保护?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB4020B XI 由一个内部低功耗(1.8V)电池供电运行、一个3.3V 振荡器将是不兼容的。 XI 引脚确实具有数据表中列出的一些 ESD 保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复。 是否有关于 XI 引脚的最小和最大额定电压的任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     数据表的第7.1节绝对最大额定值中列出了 XI 引脚的最小和最大电压额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、这些数字没有被我注意到! 感谢你们的帮助:)