请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI 您好!
我在数据表中找不到有关该引脚电压电平范围的任何信息? 我唯一能找到的是第9.2.1段中的这个案文:
"当使用振荡器等外部时钟源时、参考时钟应具有±100 PPM 或更好的频率稳定性、且绝对峰峰值抖动小于50ps。 XI 应连接到1.8V 时钟源、XO 应保持悬空。"
这里有人知道该引脚的最小和最大电压电平? 该引脚是否可以由3.3V 振荡器驱动? 此外、引脚是否受二极管保护?
谢谢。