This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A ibis 文件不具有系列模型

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, PCA9546A, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900973/tca9548a-tca9548a-ibis-file-doesn-t-have-series-model

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件: PCA9546APCA9306

你好

由于 TCA9548A 是 SMBus 开关、因此它应该在 ibis 文件中包含系列模型。

该串联模型将是输入引脚和输出引脚之间的连接、就像 PCA9546A 一样。

您是否有 TCA9548A 的更新模型? 或者您有没有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Klaus、

    这看起来像是线程的重新发布:

    建议改为使用 PCA9306模型。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby

    感谢您的快速响应。

    那么、只需将 PCA9306的系列型号添加到 TCA 9548A 中、对吧?

    此致。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    是的、没错。  PCA9306系列模型将用于为 TCA9548A 的各种开关通道建模。  如果您对此有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大