Other Parts Discussed in Thread: LMT88, CC3235SF, CC3220SF, CC3220S
我需要将 Lmt88dckt 温度传感器与 esp32- esP-IDF 连接。 是否有任何有关如何连接的示例? 以及将 ADC 读数转换为温度时要使用的公式是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sara -
将 LMT88的输出电压转换为温度(以 C 为单位)的公式,其中的一个工作示例首先显示在 LMT88数据表的第7和第8页上。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmt88.pdf
如果您想在 MCU 代码中实现查找表并使用它、则该部分后面的查找表也是一个查找表、第10-12页 对同一主题进行了详细介绍。
我建议您在此处查看该 MCU 的 ADC 使用代码示例
如果您想转到支持 Wi-Fi 的基于 TI 的 MCU、请查看 CC3220S、CC3220SF 和 CC3235SF 器件