This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:上电后复位并重新初始化

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891700/lmh1228-reset-and-re-initialization-after-power-on

器件型号:LMH1228

大家好、

器件上电后、客户想要重置 Share、CTLE/CDR、Driver 寄存器。

这些寄存器在上电后自动复位、对吧? 或者、客户是否需要在器件上电后从主机复位?

在编程指南 SNAU206中、重新初始化在每个寄存器页中复位寄存器后完成。

  在重新初始化期间移动其他页面是否没有问题?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    1)。 寄存器在加电时处于默认设置、无需复位这些寄存器。

    2)。 在产品开发过程中、开发人员可能会更改许多寄存 器、并且可能不知道修改了哪些寄存器。 为方便起见、在不关闭器件电源的情况下、第3.2.2.2节指定如何恢复共享寄存器、CTLE/CDR 寄存器或驱动器寄存器的寄存器值。 如第3.2.2.2节所述、一旦寄存器被复位、我们必须等到这一步完成。 此外、请注意、如果用户知道哪些寄存器发生了变化、则只需将这些值改回默认值、而无需实施第3.2.2.2节。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的回答。 我能否澄清答案2?

    2) 2)在0xE2[0]被置位后检查0xE2[4]之前、我是否可以移动寄存器页面?

      或者、在移动其他页面之前、客户是否需要检查是否设置了0xE2[4]?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    客户必须等待0xE2[4]进行设置、然后才能转到其他页面。

    此致、Nasser