Other Parts Discussed in Thread: CSD18510Q5B, LM74700-Q1, TVS3300, TVS3301
主题中讨论的其他器件:CSD18510Q5B、 LM74700-Q1、 TVS3301
我计划使用 TI LM74700-Q1理想二极管控制器来控制 TI CSD18510Q5B 功率 MOSFET、从而在高达15A 连续电流、20A 峰值电流(或由此产生的...)的条件下保护具有高达28V 输入的 PCB。 电源通常是具有高 C 额定值的6S LiPos、因此它们可以提供相当大的振幅。
阅读 TI LM74700-Q1数据表、可以看出 Littelfuse SMBJ33CA 是一款合适的 TVS 二极管、可在上述系统中保护此 PCB 免受电源浪涌的影响。
对于 此类应用、TI TVS3300是否足以替代 Littelfuse SMBJ33CA? 此选择是否有任何好处或顾虑? DSBGA 版本具有可修饰的紧凑型...