Other Parts Discussed in Thread: TIC12400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIC12400 尊敬的团队:
客户使用 TIC12400、在初始化 IC 时、所有这些都使用默认设置、寄存器05h 的所有读取都不正确。 似乎 SPI 通信失败。
因此、客户想知道是否需要在启动前更改某些内容?
谢谢。
此致、
Sammi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.