大家好、
您是否会向下面的客户提出 Vin0_cm 电压问题?
■检查项目
我尝试将 LVDS 输入到该器件的 IN0 +/-。
查看下面的数据表、共模电压较高、典型值为2.06V。
1、直流耦合时、输入差分信号(LVDS) VCM (交叉点)是否需要约为2.06V?
或
2.如果是直流耦合、输入差分信号(LVDS)的 VCM (交叉点)在0至2.06V 的范围内
哪一项是认可?
□组成
LVDS => LMH1208RTVT
□LVDS 规格
VCM-OUT:典型值1.2V
| VOD-Diff |=典型值300mV
□LMH1208RTVT 规格
VIN0_CM:典型值2.06V
CD ON_IN0:典型值20mV p-p
谢谢
此致、
Shidara