This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1208:输入电压问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900232/lmh1208-input-voltage-question

器件型号:LMH1208

大家好、

您是否会向下面的客户提出 Vin0_cm 电压问题?

■检查项目
我尝试将 LVDS 输入到该器件的 IN0 +/-。
查看下面的数据表、共模电压较高、典型值为2.06V。

1、直流耦合时、输入差分信号(LVDS) VCM (交叉点)是否需要约为2.06V?

2.如果是直流耦合、输入差分信号(LVDS)的 VCM (交叉点)在0至2.06V 的范围内

哪一项是认可?

□组成
LVDS => LMH1208RTVT

□LVDS 规格
VCM-OUT:典型值1.2V
| VOD-Diff |=典型值300mV

□LMH1208RTVT 规格
VIN0_CM:典型值2.06V
CD ON_IN0:典型值20mV p-p

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara-San、

    1)。 请注意-如数据表中所述-我们建议在 IN0+/-上进行交流耦合。 因此、请建议在输入端进行交流耦合。

    2)。 在2.06V 共模电压下、这是 IN0+或 IN0-的中点。 例如、输入差分电压为1000mV 时、IN0+峰间电压为500mV。 这意味着 IN0+以2.06V 为中心、高电平为2.06V + 250mV、低电平为2.06V-250mV。  此外、请注意、最大输入差分电压为1000mV。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nasser-San

    非常感谢。

    我将关闭该线程。

    此致、

    Shidara