This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554:推荐旁路电容器

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873369/tca9554-by-pass-capacitors-recommendation

器件型号:TCA9554

您好!

让我询问一下 TCA9554的旁路电容器建议是什么。
我发现数据表中建议使用2个旁路电容器连接、但无法找到最佳值组合。
请告诉你。

提前感谢、
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨沃本-圣、

    通常、0.1uF 电容器足以满足该器件的要求。  有时、为了在更宽的频率范围内提供低阻抗、多个不同值或封装尺寸的电容器会并联、尽管这取决于电源轨上的预期噪声和特定于电容器的参数、如预期的自谐振频率。

    此致、
    最大