This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET2804TLP:跨阻增益与输入电流间的关系

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET2804TLP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873578/onet2804tlp-transimpedance-gain-vs-input-current

器件型号:ONET2804TLP

尊敬的 TI 专家:

我正在尝试了解 ONET2804TLP 数据表中的图1和图5之间的相互关系。 我希望放大器的互阻抗将定义为图5中 I-V 曲线的梯度。 但是、图1显示、对于图5为平坦的输入电流、它仍然是非零。 那么、在图1中如何定义互阻抗? 对于高达~50uA (然后快速降至零)的输入电流、互阻抗不是平坦的原因是什么?

感谢您对此提供的帮助。

此致、

Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    这是因为器件的不同级决定了差分输出电压。 图1中数据表所示的互阻抗是以下方框图中所示 TIA 级的反馈电阻: 图5中的差分输出电压是信号经过增益级和输出缓冲器后的最终输出。 希望这能澄清问题!

    最棒的

    Hasan Babiker