This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO3130:Win10下的 WinROM

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880140/xio3130-winrom-under-win10

器件型号:XIO3130

您好!

我需要使用 PCIe 开关 XIO3130开发定制板、并希望使用 WinROM 实用程序对 EEPROM 进行编程。

我在上一个帖子(e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/865724/3204546#3204546?jktype=e2e)中找到了 WinROM,但是:

-它需要.NET Framework 1.1.4322。 我找到了一个能够在 Windows10上安装此框架的解决方案;

-启动时 WinROM 显示错误:“System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005):错误”。 如果我单击"继续"、程序将启动、但似乎无法正常运行。

您是否有 WinROM 的最新版本?

是否修正了此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    随附的是我们的最新版本。  请注意,我们无法再为 该软件提供支持。  它是按原样提供的。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Davor

    e2e.ti.com/.../3872.WinROM_5F00_3.0_5F00_BETA_5F00_1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    很遗憾、我在尝试安装时收到以下消息:

    "安装 TIHWACCESS 驱动程序。
    StartService 失败! 错误= 577
    无法安装驱动程序。"

    我尝试使用管理员权限或将我认为是存储库"\Program files\Texas Instruments\WinROM\WinROM 3.exe"中的驱动程序安装到提取的文件中、甚至安装到"TiHwdrWdf.exe"文件中、但不起作用。

    可能我需要先安装一些东西? 或在操作系统中配置某些参数?

    B/R、

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WinROM 文件是10多年前开发的。 文件可能与 Windows 10不兼容。  我很遗憾地重申,我们无法再为 该软件提供支持。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Davor 的帮助。

    我理解,即使这是令人遗憾的。

    此致、

    纪尧姆