This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210EVM:在输出模式下、TUSB1210EVM 不输出时钟

Guru**** 2781905 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901283/tusb1210evm-no-clock-output-with-tusb1210evm-in-output-mode

器件型号:TUSB1210EVM

尊敬的专家:

我使用 TUSB1210EVM 测试 OTG 功能、它配置为时钟输出模式。 我可以在 REFCLK 上看到26MHz 时钟、但 CLKOUT 引脚上没有输出。 电源正确、CFG 为高电平(1.8V)。 此故障的可能原因是什么? 我还应该检查什么?

BTW、在哪里可以获取此 EVM 的布局文件? EVM 用户指南中的顶层布局图与电路板(修订版 A)不匹配。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vbus 引脚如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    VBUS 为4.86V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     CS 引脚(J9)的状态是什么? 您能否检查这些跳线是如何配置的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时确保复位信号为高电平。